配置导航面板

配置在运行时可在不同面板之间切换的导航面板。
  1. 在
    项目视图
    中,双击
    MainWindow (type)
    。
    将在编辑器中打开窗口类型。
  2. 右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    容器
    导航面板
    。
    导航面板将显示在主窗口中,其位置尚未确定。
  3. 在
    属性
    中,将
    水平对齐
    和
    垂直对齐
    设置为
    拉伸
    。
    导航面板占据主窗口的整个高度和宽度并覆盖徽标。
  4. 将
    上边距
    设置为
    55
    。
    导航面板不再遮盖徽标。
  5. 将
    Page1 (type)
    、
    Page2 (type)
    、
    Page3 (type)
    和
    Page4 (type)
    拖到
    导航面板1
    上。
包含空白页面的导航窗格
导航面板界面,包含四个页面选项卡和一个 Rockwell Automation 徽标。 带有网格背景的工作区,包含一个向导航面板添加容器的提示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal