搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
添加图形对象
将开关、数字调整框和 LED 对象添加到应用程序的 Page1。
在
项目视图
中,双击
Page1 (type)
。
将在编辑器的一个单独选项卡中显示空白的 Page1。
右键单击
Page1 (type)
并选择
新建
基本控件
开关
。
右键单击
Page1 (type)
,然后选择
新建
基本控件
数字调整框
。
右键单击
Page1 (type)
,然后选择
新建
基本控件
LED
。
在编辑器中,根据您的偏好排列对象。
排列后的图形对象
配置动态图形对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal