系统功能

FactoryTalk® Optix™
版本 1.8.x 具有以下功能。

核心功能

  • 非易失性存储提供了备份和还原方法,用于将非易失性数据保存到备份文件并还原数据。
  • 下载和上传方法通过 Web 在运行时与客户端设备之间传输文件。
  • 报表数据网格包括一个自动换行选项,用于将内容换行显示为多行。
  • Rockwell Automation EtherNet/IP C# API 以编程方式浏览控制器标签,并在设计时使用 NetLogic 导入标签。
  • 配方 API 在设计时使用 NetLogic 创建和更改配方模式。

扩展架构

  • 三节点高可用性运行时集群可在节点或软件组件发生故障时保持
    FactoryTalk Optix
    应用程序的运行和可访问性。
  • FactoryTalk Optix 应用程序
    在从浏览器安装的专用界面中作为工作站客户端运行。
  • ThinManager 身份验证传递至 ThinManager 容器中的
    FactoryTalk Optix
    ,并移除多个登录提示。

数字化设计体验

  • FactoryTalk Optix Studio
    中的 AI 助手使用 AI 提供对话式应用程序指导和帮助内容。
  • 在部署到 Logix 控制器之前,将从 FactoryTalk Design Studio 项目中配置的控制器脱机导入标签。

数据连接

  • Rockwell Automation 设备驱动程序支持通过 EtherNet/IP 与 PowerFlex 驱动器直接通信。
  • 运行时事件数据流传输到 MQTT 代理,以便外部系统、监督应用程序或云工具使用事件信息。
  • MQTT 客户端支持复杂的数据类型,以通过 MQTT 交换完整的数据模型,从而减少工程工作量,提高工业物联网和边缘应用的可扩展性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal