“属性”窗格

使用
属性
窗格显示选定对象的变量。属性值会更改该对象在运行时的外观和显示。

“属性”窗格中的列

“属性”窗格显示 LED 对象的配置选项,包括名称、类型、活动状态、外观、颜色和字体设置字段。 该窗格显示属性值的静态值和动态链接。
条目
名称
说明
1
“属性名称”列
在选定对象的可用属性中导航。
选择任意属性并开始键入要查找的属性名称。
2
“属性值”列
编辑属性值。
要快速编辑某些属性的值,请选择要编辑的值并开始键入内容。在您键入时,可自动完成值。
在设计时,可以使用十六进制值或 HTML 颜色关键字定义颜色。在运行时,只能使用十六进制值定义颜色。
小贴士: 用户可浏览各个属性和值,方法是使用鼠标或键盘箭头键选择它们。

“属性”窗格按钮

条目
功能
按类别分组图标
按类别分组
按类别组织属性。
按字母顺序排序图标
按字母顺序排序
按字母顺序对属性进行排序。
黑色添加图标
新增
向节点添加属性。添加显示名称、变量、别名或审计签名。
在
属性
窗格的
事件
类别中,此按钮会在
事件
标题中添加事件,或者为选定事件添加新方法。
删除图标
删除
从
属性
窗格中移除已添加的属性,或者重置默认属性的值。
删除在
事件
中选择的方法。从添加的事件中删除所有方法后,将删除该事件。
分离视图图标
分离视图
将窗格与主窗口分离。
连接视图图标
连接视图
将窗格分离到主窗口。
编辑器图标
使用编辑器打开
打开选定对象的编辑器。此按钮仅对特定对象类型有效。

“属性”窗格上下文菜单

要打开属性上下文菜单,请右键单击属性名称。
属性名称上下文菜单
条目
说明
新建
创建子属性、变量和别名,或根据所选属性创建事件。
删除
删除属性、变量和别名。
复制
复制子属性、变量和别名。
粘贴
粘贴子属性、变量和别名。
全部折叠
折叠属性、变量和别名的所有子节点。
显示引用
显示引用该属性的对象或变量。
将路径复制到节点
复制项目中属性、变量和别名的路径。
更改建模规则
设置建模规则:
  • 无
  • 强制的
  • 可选的
模型分析
以图形格式可视化项目信息模型。请参见显示信息模型图。
要打开属性值上下文菜单,请右键单击属性值。
属性名称上下文菜单
条目
说明
复制
复制选定的属性值。
粘贴
将复制的属性值粘贴到选定的属性值。
重置值
将属性值重置为默认值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal