主工具栏

FactoryTalk Optix Studio
顶部的主工具栏包含软件中所有视图使用的按钮。
主工具栏按钮
条目
说明
功能
项目图标
项目
打开起始页。起始页可用于创建、打开或关闭项目。
保存图标
保存
保存项目。从列表中选择一个选项可以:
  • 使用不同名称和位置保存项目并应用版本控制
  • 保存项目更改并将其提交到远程存储库。
  • 将应用程序导出到文件夹或 USB 驱动器,或将项目导出到文件。
保存并提交图标
保存并提交
保存并提交更改以在本地存储库中备份它们。
推送到远程图标
推送到远程
将已保存和提交的更改推送到远程存储库,以便用户查看项目的最新更改。
从远程拉取图标
从远程拉取
从远程存储库中拉取最新更改,以查看其他用户做出的最新更改。
查看历史记录图标
查看历史记录
查看对项目所做更改的历史记录。通过还原任何提交内容来恢复到项目的先前版本。
撤消图标
撤消
取消上一个操作。
重做图标
重做
重复上一次操作。
在项目中搜索图标
在项目中搜索
搜索项目中的特定对象名称或值以快速查找对象。
浏览项目文件图标
浏览项目文件
打开项目资源窗口,用于显示、导入或删除项目文件(如图像、视频、文档和证书)。
模板库图标
模板库
打开默认和自定义的库及模板变量。
打开 .NET 解决方案图标
打开 .NET 解决方案
打开 .NET 项目,使用自定义的 C# 代码合并其他功能。
打开配置板页面图标
打开配置板页面
打开用于配置的配置板,开始设计您的用户界面。选择列表可配置连接的设备、数据记录和配方,或者管理用户和组。
查找损坏的动态链接
在项目中搜索断开的动态链接。
停止图标
停止
停止在目标设备上运行的应用程序。
在仿真器上运行图标
在仿真器上运行
在选定目标设备或仿真器上编译、传输和运行应用程序。从列表中选择其他目标设备。
VPN 图标
VPN
打开 VPN 连接。
远程桌面图标
远程桌面
打开远程桌面连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal