将 Edge App Broker 添加到项目
通过配置 Edge App Broker 的属性并选择可用性模型,将 Edge App Broker 添加到项目中。开始之前,请确保所需安装已完成。
确保系统上安装了下列项:
- Edge App Broker
- Edge 应用程序
小贴士:
要获取 Edge App Broker 和 Edge 应用程序,请与您的 Rockwell Automation 代表联系。
- 将 Edge App Broker 添加到项目
- 在项目中,右键单击顶部节点,然后选择。
- 右键单击EdgeApplications文件夹,然后选择Edge App Broker。
- 在属性中,配置 Edge App Broker 加载项。可用的 Edge App Broker 应用程序取决于系统上安装的内容。
- 选择要用于代理的模型:
- 在属性中,选择。

- (可选)重命名模型。
- 在模型旁边,选择。
添加动态链接 - 从菜单中,选择要使用的文件夹。Rockwell Automation 建议对模型使用模型文件夹中的内容。
提供反馈