- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
Log.Node(node, verbose)
返回一个字符串,其中包含参数中所传递节点的路径。第二个参数是可选的,它会在返回的字符串中插入
NodeID
和对象类型。static string Node(IUANodenode, boolverbose);
参数
- node(IUANode)
- 要以字符串格式为其生成路径的节点。
- verbose(bool)
- false(default)
- 不在返回的字符串中插入其他信息。
- true
- 在返回的字符串中插入NodeID和对象类型。
返回
- string
- 作为参数传递的节点的路径。基于verbose参数值,还可以包含NodeId和对象类型。
示例
以下示例所示的 API 可生成一条消息,其中包含
字符串和由Error on node
Log.Node
API 以字符串形式返回的 NetLogic path
:Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
提供反馈