IUANode.FindVariable(browseName)

返回
IUAVariable
C# 对象。返回的对象与在调用此方法的子节点中找到的第一个子变量相对应。返回的对象名称与参数相对应。
IUAVariable FindVariable(string
browseName
);

参数

browseName
(string)
要查找的节点的
BrowseName
。

返回

IUANode
与找到的变量相对应的 C# 对象。

示例

以下示例显示所返回的 C# 对象,该对象与项目根节点的第一个
Speed
子变量相对应:
var currentSpeed = Project.Current.FindVariable("Speed");
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal