IUANode.GetObject(browsePath)

返回
IUAObject
C# 对象,该对象与调用此方法的节点的第一个子对象相对应。返回的对象名称与参数相对应。
IUAObject GetObject(string
browsePath
);

参数

browsePath
(string)
可以是:
  • 对象的
    BrowseName
  • 信息模型中对象的路径,唯一表示为使用
    /
    分隔的
    BrowseName
    值序列

返回

IUAObject
与所请求对象匹配的 C# 对象。

示例

以下示例显示的是返回的 C# 对象,该对象与
Motor1
对象相对应:
var motor1 = Owner.GetObject("Machine1").GetObject("Motor1");
var motor1 = Owner.GetObject("Machine1/Motor1");
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal