IUANode.Get(browsePath)

返回
IUANode
C# 对象,该对象与调用该方法的节点的第一个子节点相对应。返回的对象名称与参数相对应。
IUANode Get(string
browsePath
);

参数

browsePath
(string)
可以是:
  • 对象的
    BrowseName
  • 信息模型中对象的路径,唯一表示为使用
    /
    分隔的
    BrowseName
    值序列

返回

IUANode
与请求的节点相匹配的 C# 对象。

示例

以下示例显示的是返回的 C# 对象,该对象与作为
Machine1
节点的
Motor1
子节点相对应:
var motor1 = Owner.Get("Machine1").Get("Motor1");
var motor1 = Owner.Get("Machine1/Motor1");
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal