- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)
返回
ResourceURI
类型的 C# 对象,其 URIType
为包含文件相对于 ProjectFiles
文件夹的相对路径的 ProjectRelative
。static ResourceUri FromProjectRelativePath(stringpath);
参数
- path(string)
- 文件相对于ProjectFiles文件夹的相对路径。
返回
- ResourceURI
- 包含参数中指示的路径的 C# 对象。
示例
以下示例所示的 API 可返回包含相对路径
Text1.txt
的 ResourceURI
类型的 C# projectRelativeResourceURI
对象。该对象用作 .NET WriteAllText
API 的参数以在 ProjectFiles
文件夹中创建 Text1.txt
文本文件。var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
提供反馈