搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
管理别名
使用 C# API 创建、读取或设置项目别名。
C# API 参考
InformationModel.MakeAlias(browseName)
LogicObject.GetAlias(string)
LogicObject.SetAlias(string, IUANode)
LogicObject.GetPanelLoader(string)
别名
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal