IUANode.Add(child)

添加与参数中传递的 C# 对象相对应的项目节点。
void Add(IUANode
child
);

参数

child
(IUANode)
与要添加的项目节点相对应的 C# 对象。

示例

以下示例显示将
Panel
对象的
MyLabel
子标记添加到项目中:
var newPanel = InformationModel.MakeObject<Panel>("Panel"); var newLabel = InformationModel.MakeObject<Label>("MyLabel"); newPanel.Add(newLabel);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal