搜索
FactoryTalk Optix 帮助
移除客户端设备
移除不再需要的客户端设备。
在主工具栏上的
运行
旁边选择客户端下拉菜单。
(可选)在
客户端设备设置
中,要仅显示活动的远程客户端设备,请切换
活动的远程设备
。
小贴士:
通过选择
刷新
来刷新远程客户端设备。
选择客户端设备。
选择
移除选定的目标设备
。
在
客户端设备设置
中,选择
移除
。
管理客户端设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal