搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
比较已提交的更改
通过在
查看历史记录
中选择两种不同的已提交更改,可以对项目的两个不同版本进行比较。
在工具栏中,选择
查看历史记录
。
在
版本历史记录
中,比较两个不同的提交。
小贴士:
两个提交之间的差异将突出显示。
(可选)要切换
版本历史记录
中显示的内容,请选择下列任一项:
全部
。打开该开关将显示项目中的所有内容。
更新
。打开该开关将仅显示所选提交之间的差异。这是默认设置。
版本历史记录
history
compare
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal