添加角色

角色确定用户在系统中的责任。例如,系统可以具有工程和监督角色。
  1. 在主工具栏中,选择
    打开配置板页面图标
    打开配置板页面
    ,然后选择
    管理用户和组
    。
  2. 在配置板页面的
    角色
    下,选择
    添加
    。
  3. 在
    添加角色
    的
    名称
    下,输入角色的名称。
  4. (可选)如果已创建用户,请在
    向角色分配用户
    下,选择要分配给角色的用户。
  5. (可选)如果已创建组,请在
    向角色分配组
    下,选择要分配给角色的组。
  6. 选择
    添加
    。
    小贴士: 要在
    项目视图
    中创建角色,请在
    安全
    下右键单击
    角色
    ,然后选择
    新建
    角色
    。
新角色将显示在配置板页面和
项目视图
中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal