搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
预览已翻译的文本
当项目中存在多个区域设置时,可通过在不同的语言之间切换来验证文本长度和间距。
在设计时预览已翻译的文本。
在
项目视图
中,选择包含已翻译文本的页面。
在对象编辑器顶部中间部分的语言组合框中,选择要显示的语言。
翻译
switch language
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal