从 CSV 文件导入已翻译的字符串

导入已翻译的字符串后,当前项目的本地化字典中不需要再创建和翻译字符串。从 CSV 文件导入已翻译的字符串以填充翻译表。
先决条件
CSV 文件必须符合某些规范:
  • 每个键及其相关翻译必须位于一个新行中。
  • 在每一行中,用双引号将键及其相关翻译引起来,并使用逗号分隔不同的键及其相关翻译。例如:"Key1", "Traduzione", "Translation"。可以使用其他分隔符。
  • 第一行必须为标头。例如:"Key", "it-IT", "en-US"。
要导入已翻译的字符串,请使用模板库中可用的预定义 NetLogic。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  2. 在
    模板库
    中,选择
    Scripts
    。
  3. 在
    组件
    中,将
    翻译导入器和导出器
    拖到项目节点或
    翻译
    文件夹中。
  4. 在
    模板库
    中,选择
    关闭
    。
  5. 在选择了
    导入和导出翻译
    时,在
    属性
    中的
    CSVPath
    中,浏览到所需的 .CSV 文件以选择它。
  6. 在
    CharacterSeperator
    中,选择分隔符。
  7. 在
    项目视图
    中,右键单击
    导入和导出翻译
    ,然后选择
    执行 ImportTranslations
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal