将已翻译的字符串导出到 CSV 文件

导出字符串以将其用于另一个项目中,避免重新创建和翻译字符串。使用模板库中的预定义脚本将翻译后的字符串导出到 CSV 文件。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  2. 选择
    Scripts
    。
  3. 在
    组件
    下面,将
    翻译导入器和导出器
    拖到项目节点或
    翻译
    文件夹中。
  4. 在
    模板库
    中,选择
    关闭
    。
  5. 在选择了
    导入和导出翻译
    时,在
    属性
    中的
    CSVPath
    中,浏览到所需的 .CSV 文件以选择它。
  6. 在
    CharacterSeperator
    中,选择分隔符。
  7. 在
    项目视图
    中,右键单击
    导入和导出翻译
    ,然后选择
    执行 ExportTranslations
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal