更改界面语言

更改界面语言,以在设计时和运行时在整个
FactoryTalk Optix Studio
应用程序中显示其他语言。
  • 要更改界面语言,请执行下列任一操作:
  • 在
    项目视图
    中,选择项目节点,然后在
    属性
    中展开
    本地化
    ,并在
    区域设置
    中选择语言。
  • 选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项图标
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    ,然后在
    语言和区域设置
    中选择语言。
  • 以采用其他相关区域设置语言的其他用户身份登录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal