网络接口变量
动态链接浏览器中
网络接口
下的其他 IP 地址
类别用于显示与 HMI 设备相关的变量。
变量 | 类型 | 定义 | 读取或写入 | 需要重新启动 |
|---|---|---|---|---|
接口名称 | String | 接口名称 | 只读 | 不需要重新启动 |
DHCP 已激活 | Boolean | 使用 DHCP 自动获取 IP 设置 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
IP 地址 | String | 网络的 IP 地址 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
掩码 | String | 网络的子网掩码 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
DNS 1 | String | 网络的主 DNS 地址 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
DNS 2 | String | 网络的次 DNS 地址 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
默认网关 | String | 默认网络网关的 IP 地址 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
network interface
ip address
ip address
mask
dns
gateway
network interface variable
提供反馈