应用程序变量

将图形对象的属性绑定到预定义的
应用程序
变量,以配置
FTOptixApplication
。例如,通过与属性的可见性绑定,以使对象基于计算机或过程状态闪烁。要与变量绑定,请参见创建动态链接。
动态链接浏览器中的
应用程序
类别下显示与
FTOptixApplication
相关的变量。
应用程序变量
变量
类型
定义
读取或写入
需要重新启动
快速闪烁
Boolean
变量值,在设置 1 秒和清除 0.5 秒之间交替。
只读
不需要重新启动
中速闪烁
Boolean
变量值,在设置 2 秒和清除 1 秒之间交替。
只读
不需要重新启动
慢速闪烁
Boolean
变量值,在设置 3 秒和清除 1.5 秒之间交替。
只读
不需要重新启动
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal