配置计量系统映射
在与项目区域设置关联的单位系统中使用首选工程单位。在以下系统中映射自定义单位:国际单位制、美国惯用计量系统、英制单位。
小贴士:
所显示数据的计量系统由会话区域设置确定。例如,具有 en-US 区域设置的会话以华氏度为单位显示温度。
先决条件
(可选)定义自定义工程单位。请参见创建工程单位字典。
- 在项目视图中,选择项目的根节点。小贴士: 根节点位于项目视图的顶部,与项目同名。
- 在属性中,选择计量系统映射旁边的
打开计量系统编辑器。 - 要添加计量系统映射行,请选择。

- 要编辑计量系统映射行,请将光标悬停在单元格上,选择下拉箭头并选择一个值。自表示所关注的输入量或来自要转换的传感器的值。所选计量单位将转换为以下各列中不同区域设置的等效数量:
- 国际单位制
- 美国惯用计量系统
- 英制单位
- (可选)要删除计量系统映射行,请选择计量系统映射行中的一个单元格并选择。删除
自 | 国际单位制 | 美国惯用计量系统 | 英制单位 |
|---|---|---|---|
容积:升 [l] | 升 [l] | 夸脱(美制) [qt (US)] | 夸脱(英制) [qt (UK)] |
提供反馈