非易失性存储属性
每个非易失性存储对象都具有以下属性。
属性 | 说明 |
|---|---|
节点 | 含有要保留数据的项目节点列表。
小贴士:
节点可以是项目文件夹,例如
模型 文件夹。 |
写延迟 | 指定更改的保存频率(以毫秒为单位)。 默认值为 0 。检测到更改时,将根据技术写入时间实时保存。
小贴士:
如果保留项目的大部分或者值经常更改,则默认零值可能会使硬盘驱动器空间紧张。如果指定较长的写延迟时间,会使项目面临丢失设定的延迟时间间隔内所包含数据的风险。
|
已启用增量观察器 | 在某些项目中,您可以进行不打算保存的更改。在这种情况下,系统将禁止执行更改检测。 如果为 假 ,则非易失性存储仅应用已存储的更改,不会检测未来的更改。
小贴士:
如果您希望仅使用保存的非易失性层来应用和还原初始更改,而不添加新更改,则此属性很有用。
|
提供反馈