搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
管理从设备上传的数据
在非易失性存储中保留或删除从设备上传的项目的数据。
先决条件
从设备上传项目。请参见
打开项目
。
管理从设备上传的数据
在
项目视图
中,将鼠标悬停在非易失性存储上方,然后选择
。
在
应用保留数据
中,选择:
应用
。应用从设备上传的项目中保留的数据。
删除
。放弃从设备上传的项目中保留的数据。
取消
。取消操作。
非易失性存储
data
upload
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal