报表对象

每个
报表
对象都包含适用于 PDF 输出中所有页面的全局属性。每个
报表
对象都包含一些组件。
报表组件
组件
说明
页眉
指定 PDF 中页眉的高度和内容。页眉通常包含徽标、联系信息、打印参考(如页码)以及报表的生成日期和时间。
区段
设置报表的内容。包括以下区段:
  • 面板区段
    。此容器用于:
    • 静态值,如标记、图像、面板和矩形
    • 动态值,如控制器变量值和实时收集的报警事件值
    • 图形对象
  • 数据网格区段
    。表示从数据库中读取的数据,以及从应用程序中以表格形式选择的数据。
  • 分页符
    。在报表区段之间引入分页符。
页脚
指定 PDF 中页脚的高度和内容。页脚通常包含徽标、联系信息、页码以及报表的生成日期和时间。
报表组件示例
左侧包含树状视图的报表结构,显示“Reports”、“样式表1”、“报表1”、“页眉”、“区段”、“面板区段1”、“标记1”、“图像1”、“分页符1”、“数据网格区段1”、“面板区段2”和“页脚”。 右侧的报表布局显示页眉、页脚、面板区段、数据网格区段、标记、图像和分页符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal