配方模式模型结构

配方模式模型结构用于组织数据库表中的配方数据,包括配方、条目、数据条目和元数据。每个表都包含用于存储相关信息的特定字段。

数据库表

配方模式模型结构可以存储在数据库中,用于保留有关变量是单独存在还是作为对象的一部分的信息。配方参数按行展示,具体组织结构如下:
  • Recipes:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • Name [String]
    • Version [String]
    • RecipeSchemaName [String]
    • RecipeSchemaNamespaceUri [String]
    • RecipeSchemaTimestamp [DateTime]
    • CreatedAt [DateTime]
    • ModifiedAt [DateTime]
  • RecipeItems:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • RecipeId [UInt32]
    • RelativeBrowsePath [String]
    • TypeId [String]
  • RecipeDataItems:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • RecipeItemId [UInt32]
    • RelativeBrowsePath [String]
    • ElementAccess [String]
    • DataTypeId [String]
    • Value [String]
  • RecipeMetadata:
    • Metadata1 [UserDefined]
    • Metadata2 [UserDefined]
    • …
    • Metadata_n [UserDefined]
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal