创建节点指针

在
项目视图
中创建节点指针以引用项目的其他节点。
  1. 在
    项目视图
    中,选择要包含变量的文件夹或对象。
  2. 在
    属性
    中,创建指向节点的动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  3. (可选)展开
    节点指针
    #
    并填写以下属性:
    • 类别
      。节点指针所针对的节点种类。
    • 节点类
      。以下任一选项:
      • 实例
      • 类型
      • 任意
  4. (可选)在
    属性
    中,选择
    黑色添加图标
    ,选择
    显示名称
    ,然后输入显示名称。
  5. (可选)在
    属性
    中,选择
    黑色添加图标
    ,选择
    说明
    ,然后输入说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal