创建对象

创建一个对象,以将节点添加到项目中。
  1. 在
    项目视图
    中,选择要在其中创建对象的文件夹,然后在
    项目视图
    工具栏中选择
    黑色添加图标
    。
    小贴士: 此外,还可以在
    项目视图
    中右键单击文件夹,然后使用
    新建
    上下文菜单创建对象。
    上下文菜单中将显示文件夹根据文件夹类别可以包含的对象。
  2. 选择要添加到项目的对象。
  3. (可选)在
    属性
    中,选择
    黑色添加图标
    ,选择
    显示名称
    ,然后输入显示名称。
  4. (可选)在
    属性
    中,选择
    黑色添加图标
    ,选择
    说明
    ,然后输入说明。
新对象将出现在
项目视图
中。
将光标悬停在工具提示上会出现显示名称和说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal