搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
编辑枚举
编辑现有枚举对象的成员。
在
项目视图
中,双击
枚举
#
。
枚举编辑器将显示在编辑器中。
在编辑器中,管理枚举成员:
要添加成员,请选择
并填写:
值
。枚举成员值。值通常是连续整数。
显示名称
。枚举成员的名称。
说明
。关于枚举成员的其他信息。
要编辑
值
、
显示名称
或
说明
,请双击相应的单元格并输入新值。
要移除成员,请选择相应行中的单元格并选择
删除
。
枚举
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal