创建枚举

可在编辑器中创建枚举对象并定义枚举成员。
  1. 右键单击包含枚举的节点,然后选择
    新建
    全部
    数据类型
    。
  2. 选择
    枚举
    ,然后选择
    选择
    。
    枚举
    #
    将出现在节点下。
  3. 在
    项目视图
    中,双击
    枚举
    #
    。
    枚举编辑器将显示在编辑器中。
  4. 在编辑器中,管理枚举成员:
    • 要添加成员,请选择
      黑色添加图标
      并填写:
      • 值
        。枚举成员值。值通常是连续整数。
      • 显示名称
        。枚举成员的名称。
      • 说明
        。关于枚举成员的其他信息。
    • 要编辑
      值
      、
      显示名称
      或
      说明
      ,请双击相应的单元格并输入新值。
    • 要移除成员,请选择相应行中的单元格并选择
      删除图标
      删除
      。
  5. (可选)在
    属性
    中,选择
    黑色添加图标
    ,选择
    显示名称
    ,然后输入显示名称。
  6. (可选)在
    属性
    中,选择
    黑色添加图标
    ,选择
    说明
    ,然后输入说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal