查看 OPCUAServer.log 文件

最有可能在日志中发现问题的位置是加载证书的位置,或者打开或连接端口的位置。
  1. 找到
    OPCUAServer.log file at C:\Users\<user>\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<project>\OPCUAServer
  2. 在日志中,找到
    loadCertificate
  3. 在日志中,找到
    OpcUa_Endpoint_Open
以下是日志中描述的问题示例:
描述成功打开 OPC UA 端口的日志示例
描述证书加载失败的日志示例
证书加载失败导致服务器无法启动。
描述端口问题的日志示例
在这种情况下,端口可能被您没有权限的防火墙阻止,或者该端口已被其他进程使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal