搜索
FactoryTalk Optix 帮助
TwinCAT 驱动程序
通过 TwinCAT 协议与控制器通信的驱动程序
BrowseName
TwinCATDriver
SuperType
通信驱动程序
(CommunicationDriver)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
运行时导入
AllowRuntimeTagImport
Boolean
允许 FactoryTalk Optix 应用程序在运行时直接从控制器导入标签
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal