MQTT Azure 连接器

该连接器支持 MQTT 和 Azure 之间的连接。
IoT 中心和事件网格提供不同的 MQTT 功能和消息传递模型。下表总结了 MQTT 支持、主题结构、通信模式和消息大小方面的主要区别。
功能比较
IoT 中心
事件网格
在设备和云应用程序之间紧密耦合的客户端-服务器模型。
将发布者和订阅者解耦的发布-订阅模型。
对 MQTT v3.1.1 的功能支持有限。
MQTT v3.1.1 和 v5 协议支持。
静态的预定义主题。
支持通配符的自定义分层主题。
不支持云到设备广播或设备到设备通信。
支持设备到云、高扇出云到设备广播以及设备到设备通信模式。
256 KB 最大消息大小。
512 KB 最大消息大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal