添加 MQTT 订阅者

配置 MQTT 订阅者,以订阅来自 MQTT 代理的有关所定义主题的消息。如果客户端订阅了某个主题,它将接收代理为该主题转发的所有消息。
小贴士: 订阅者可以接收来自其他
FactoryTalk® Optix™
客户端和其他使用受支持格式的客户端的变量。
  1. 在项目视图中,右键单击
    MQTT 客户端
    ,选择
    新建
    MQTT 订阅者
    。
  2. 在中,转到
    订阅
    订阅1
    并配置:
    订阅
    默认 JSON 订阅
    - 有效负载格式应为默认 JSON。您必须定义一个包含变量的文件夹,订阅者将使用有效负载值修改这些变量。
    纯文本订阅
    - 有效负载格式应为纯文本。您必须定义一个
    要写入的变量
    ,并向其添加一个指向变量的动态链接,订阅者将使用有效负载值修改该变量。
    主题
    要订阅的代理上的单个主题。
    QoS
    MQTT 服务质量 (Quality of Service, QoS) 定义了特定消息(0、1、2)的交付保证。
    0
    - 至多一次(可能会丢失消息)。
    1
    - 至少一次(确保消息传递,但是可能重复传递消息)。
    2
    - 恰好一次(确保消息传递,没有重复)。
项目视图
的
MQTT
文件夹中会出现所配置的
MQTT 订阅者
对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal