搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
添加 MQTT 用户
在
项目视图
中,右键单击
MQTT 代理
,然后选择
新建
MQTT 用户
。
在
项目视图
中,右键单击
MQTT 用户
,选择
新建
MQTT 用户
。
对于 MQTT 用户,定义
名称
和
密码
。
在 MQTT 客户端上配置时,使用用户名和密码进行身份验证。
添加 MQTT 代理
mqtt users
mqtt user
user
password
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal