不使用客户端证书配置 TLS

通过使用 OpenSSL 生成密钥和证书并对其进行签名,可以在没有客户端证书的情况下配置 TLS。将文件放在 MQTT 代理上并更新客户端安全属性。
必须满足以下条件:
  • 已对代理证书进行签名的由证书颁发机构签发的 CA 证书。
  • CA 认证代理证书。
  • 用于解密的服务器私钥。
  • 设备上已安装 OpenSSL。
小贴士: 生成密钥时,不要对服务器证书使用加密(
-des3
开关)。这将创建一个受密码保护的密钥,代理无法解码该密钥。
  1. 在命令提示符下,通过输入以下内容创建 CA 密钥对:
    openssl genrsa -des3 -out ca.key 2048
  2. 创建 CA 证书,并使用1 中的 CA 密钥对其进行签名:
    openssl req -new -x509 -days 1826 -key ca.key -out ca.crt
  3. 创建无密码保护的代理密钥对:
    openssl genrsa -out server.key 2048
  4. 使用3 中的密钥创建代理证书请求:
    openssl req -new -out server.csr -key server.key
  5. 使用 CA 证书对4 中的代理证书请求进行签名:
    openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out server.crt -days 360
  6. 将所有文件放在 MQTT 代理上的单个目录中。
  7. 将 CA 证书文件复制到 MQTT 客户端。
  8. 编辑
    FactoryTalk Optix
    客户端安全属性以使用 CA 证书。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal