读取操作代码
对于单个或多个标签的每个读取操作,控制器都会生成一个描述操作结果的操作代码。
代码 | 说明 |
|---|---|
Good | 读取操作成功 |
BadNoCommunication | 读取操作因超时(例如连接超时)而失败。 超时值由 通信站 对象的超时 属性确定。 |
BadCommunicationError | 读取操作由于控制器返回错误而失败 |
BadConfigurationError | 读取操作由于标签配置错误(例如地址无效)而失败 |
提供反馈
代码 | 说明 |
|---|---|
Good | 读取操作成功 |
BadNoCommunication | 读取操作因超时(例如连接超时)而失败。 超时值由 通信站 对象的超时 属性确定。 |
BadCommunicationError | 读取操作由于控制器返回错误而失败 |
BadConfigurationError | 读取操作由于标签配置错误(例如地址无效)而失败 |