- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
设置死区间隔
死区属性允许对照先前的采样值对变量进行采样。
小贴士:
有关常见死区配置的更多信息,请参见死区间隔配置。
先决条件
- 设置死区间隔
- 在项目视图中,选择一个数据记录器对象。
- 在属性中,将默认死区模式设置为:
- 无。当变量值的变化量发生任何变化时,对变量进行采样。
- 绝对。当变量值的变化量等于或大于绝对死区值时,对变量进行采样。小贴士: 例如,如果变量值为 3 且死区值为 1,则当变量值为 4 或更大时对变量进行采样。
- 百分比。当变量值的变化量等于或大于百分比死区值时,对变量进行采样。小贴士: 例如,如果变量值为 10 且死区值为 20,则当变量值为 12 或更大时对变量进行采样。
- 设置默认死区值。例如,如果值为 5,记录器将对其值相对于前一次采样的绝对或百分比变化至少为 ± 5 的变量进行采样。
deadband interval
提供反馈