复制数据记录器

复制数据记录器可根据现有记录器快速配置新的记录器。
  1. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面图标
    打开配置板页面
    。
  2. 在编辑器中,选择
    配置数据记录器
    。
  3. 右键单击要复制的数据记录器,然后选择
    复制
    。
    将在可用数据记录器列表中出现一个新的数据记录器。
编辑所复制的记录器设置。请参见编辑数据记录器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal