搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
查看和还原库版本
查看本地或远程库的 Git 版本历史记录。将本地或远程库还原到特定的提交版本。
从主工具栏中,选择
模板库
。
选择
查看历史记录
。
重要提示:
在已还原的版本后提交的内容将被永久移除。
(可选)要将库还原到先前版本,请选择一个提交版本,然后选择
还原
。
库
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal