管理库引用

显示添加到项目中的库项的可筛选摘要。替换、忽略或移除对特定项的引用。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    后面的下拉列表,然后选择
    管理库引用
    。
    库引用
    编辑器显示从库添加到项目中的项及其版本。最后一列显示每个项的状态。
    小贴士: 选择
    刷新图标
    刷新
    可显示项目中库项的最新汇总。
  2. (可选)在
    搜索
    中,输入项名称以按名称筛选项。
  3. (可选)在
    筛选依据
    中,选择如何筛选项:
    • 全部
      。显示所有项。
    • 更新
      。仅显示可以更新的项。
    • 缺少
      。仅显示不再位于库中的项。
    • 忽略
      。仅显示以前被忽略的项。
  4. 选择一项,或选择
    或
    来选择多项,然后选择:
    • 替换
      。将该项替换为另一项。
      小贴士: 只能将对象类型替换为同名的对象类型。不能替换对象实例或具有不同名称的对象。
    • 忽略
      。忽略该项的下一次更新。
      小贴士: 例如,如果忽略 v1 项的 v2 更新,则 v2 更新不会显示在
      更新
      中。一旦 v3 更新可用于该项,v3 更新将显示在
      更新
      中。
    • 移除
      。移除项目项和库项之间的引用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal