搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建库文件夹
在本地或远程库中创建文件夹,以便按该文件夹对属于该库的模板进行组织。
从主工具栏中,选择
模板库
。
选择要在其中添加文件夹的库。
在
模板库
中,选择
,然后选择
新建文件夹
。
(可选)输入文件夹的名称。
新文件夹将出现在
模板库
中的所选库下面。
库
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal