与 Azure IoT 中心代理通讯
Azure IoT 中心仅支持发送或接收有关设备的特定主题的信息。
Azure IoT 中心不允许发送和接收与自定义主题有关的信息。设备只能发送或接收有关设备的特定主题的信息:
- 发送
- devices/deviceid/messages/events/
- 接收
- devices/deviceid/messages/devicebound/#
小贴士:
Azure IoT 中心要求订阅具备通配符功能。
FactoryTalk Optix
不支持通配符,也不支持 Azure IoT 中心连接器订阅。请改用 Azure 事件网格。先决条件
- 与 Azure IoT 中心代理通信
- 对于每个要发送或接收消息的客户端,在 Azure IoT 中心中创建一个设备。小贴士: 客户端不能使用同一台设备既接收数据又发送数据。
- 验证是否成功发送和接收消息。小贴士: Device Explorer 和 Azure IoT Explorer 应用程序使您能够监测所收到的消息并将消息发送到设备。
提供反馈