搜索
FactoryTalk Optix 帮助
绘制矩形或方形
使用
矩形
工具可绘制矩形或方形。
在
项目视图
中,双击包含对象的容器。
在编辑器工具栏中,选择
矩形
。
在编辑器中,将十字线定位在方形或矩形的起始位置。
通过拖动来绘制矩形或方形。
该对象将出现在编辑器和
项目视图
中。
绘图工具
rectangle
square
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal