列表视图

在运行时通过灵活的行模板和动态数据绑定来显示大型数据集。
小贴士: 列表视图可在设计时为待显示的数据提供可靠的预览功能。

使用案例

大型数据集显示
高效显示数千项。列表视图比垂直布局和滚动视图更高效。有关更多信息,请参见垂直布局和滚动视图。
示例:机器参数、报警和配方条目。
灵活的行模板
应用多个行模板以显示不同的数据类型。
示例:电机、泵和传感器。
动态数据绑定
将行绑定到分层模型、配方或数据库存储。
示例:绑定到报警数据或配方配置。
排序和筛选
使用排序和筛选能力提升导航和数据操作。
示例:按严重性筛选报警或按字母顺序对机器参数进行排序。

最佳做法

  • 确保列表视图的所有子对象都具有固定大小,以实现可视化一致。
  • 使用平面结构,因为列表视图可以显示非嵌套的对象和文件夹。
  • 将行设计为适配可用宽度,因为列表视图不会为过宽的行显示水平滚动条。

示例

显示电机和储罐的列表视图
显示硬件组件及其属性,且右侧带有滚动条的列表视图。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal