配置滚动视图

要配置滚动视图,请添加滚动视图对象和子对象,然后调整属性。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击包含滚动视图的节点,然后选择
    新建
    容器
    滚动视图
    。
  2. 在水平布局下添加或移动子图形对象。
    有关如何移动图形对象的更多信息,请参见移动节点。
    例如,在滚动视图下添加标记。请参见标记。
  3. (可选)在
    属性
    中,调整滚动视图设置:
    • 启用缩放
      。在运行时启用放大和缩小。
    • 放大到最大
      。最大放大级别。
    • 缩小到最小
      。最大缩小级别。
    • 已启用滚动轴
      。显示滚动条。
    • 水平内容位置
      。内容位置在容器 x 轴的左上角。
    • 垂直内容位置
      。内容位置在容器 y 轴的左上角。
在应用程序逻辑中使用通过滚动视图公开的方法和变量。请参见滚动视图。
变量
变量
说明
ViewHeight
滚动视图高度
ViewWidth
滚动视图宽度
ContentHeight
滚动视图中的内容高度
ContentWidth
滚动视图中的内容宽度
方法
方法
说明
ScrollTo
滚动到 TargetNode 输入参数中指定的子对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal