搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
添加画面实例
创建画面类型的实例并修改画面实例属性。
先决条件
添加画面类型
。
右键单击包含画面对象的节点,然后选择
新建
画面
ScreenName
。
画面对象实例在节点下显示,并继承画面类型的属性。
(可选)在
属性
中,设置画面实例属性。
有关更多信息,请将光标悬停在属性上。
(可选)将对象添加到画面实例。
画面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal