面板

对象的容器。默认情况下,每个新面板都有固定宽度和高度,且与父对象的左上角对齐。

示例

颜色选取器 1 面板和子对象
“颜色选取器1”面板的树状视图,显示包含 ApplyColorButton、CurrentColor 和 NewColor 的分层结构,以及红色、绿色、蓝色和阿尔法通道的带标记仪表和值对象。
编辑器中的颜色选取器 1 面板
编辑器中的“颜色选取器1”面板布局,包含两个颜色预览框,四个标记为“红色”、“绿色”、“蓝色”和“阿尔法”的垂直滑块,以及一个“应用”按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal