导航面板

一个面板,其中包含其他面板,并自动按可供导航的选项卡对其中包含的面板进行组织。

使用案例

提供一种便利方法,使最终用户可在不同的应用程序面板之间进行导航。

示例

带有四个选项卡的导航面板
导航面板界面,带有四个选项卡(标记为 Page1 到 Page4)、Rockwell Automation 徽标以及用于页面导航和温度调节的控件。
导航面板属性:面板(选项卡)
显示四个面板配置的导航面板属性,每个面板都有标题、图像路径、面板链接和面板别名节点字段。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal